This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:输入电压范围

Guru**** 2581395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072058/tps92641evm-input-voltage-range

部件号:TPS92641EVM
“线程”中讨论的其它部件: TPS92641

尊敬的团队:

请问为什么 TPS92641EVM 的输入电压范围限制为43至53V,而 TPS92641可以支持7至85V?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    这只是为 UVLO 设置的,您可以更改 UVLO 电阻隔板以更改它。 如果还有其他问题,您可以直接离线询问我。

    罗宾