This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2A LED 电流驱动器,带有高侧电阻器和电流报告

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071468/2a-led-current-driver-with-high-side-resistor-and-current-reporting

“线程”中讨论的其它部件:INA180TPS61165

您好,

我正在尝试找到一个使用高端电阻器进行反馈的2A 电流驱动器(降压,5V 输入)。 电流必须通过模拟或 SPI 方式控制,但不能通过 PWM 控制。

我还需要向 MCU 报告当前的使用情况,但如果需要,我愿意在电阻器上使用 INA180等。

找到这样的薯条很少,而且距离很远,但也许我错过了一些可以做这项工作的东西,或者是否可以有其他方法,例如给 INA180喂食,作为 反馈,与参考 相比,以获得一个利得?

此致,

安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    您的设计听起来很有趣。 请问您为什么要这样做?

    事实上,如果仅仅考虑 电压/电流/高侧传感电阻,我们就会开发类似的器件。 但我不熟悉您所描述的当前使用情况反馈,我不确定此设备是否正确。 您是否介意给出一些方框图以让我更好地理解? 谢谢!

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有三个电流控制输出,两个是 LED,另一个是 USB。 需要使用高侧来检测短路,模拟用于 USB。 电流消耗报告给 MCU。 电流由 MCU 控制,但电压是自由的(输入电压为5V)。 理想情况下,分辨率需要20mA 步长,最高可达2A。 我尝试了磁滞模式电流控制,但在低电流时问题太大。

    我发现德州 SLVA419d 讨论了这种方法,100%讨论了我要做的事情,但是当运行它通过 TINA 提出的建议时,我无法使电阻器或 DAC 电压的任何变化正常工作。 它在 Vref/DAC 源连接后变为“全部”或“无”状态之前运行良好。 昨天花了所有的钱。

    此致,

    安德鲁

    e2e.ti.com/.../slva419d.pdf

    e2e.ti.com/.../sims.zip



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    dacR 是0-3V 的 PWM。 我在坡道的 neg 和 pos-amp 两侧都试过 dac/adj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    那么您想使用稳压器获得恒定输出电流吗?

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为什么需要 AMP? 如何使用此解决方案(TPS61165数据表中的第9.2.2节)。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是必需的,因为电阻器是高侧传感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于低侧传感电阻器,您还可以采样 MCU 的传感电压。 更好的是,您不需要使用差分法。而且 它更简单。 有什么误解吗?

    罗宾