This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:对输出电压设置电阻器的任何限制

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072353/mc34063a-any-limitations-on-the-output-voltage-setting-resistors

部件号:MC34063A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我正在使用 MC34063A 稳压器设计3.3VDC 电源。 为了模拟主板上的部件数量,我希望使用12.1K 和20K 电阻器将输出电压设置为3.3V。 我在数据表中找不到有关这些电阻值限制的任何信息。 噪音是否会成为这些值的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您对我们的设备感兴趣。

    这部分通常没有限制,但一般来说,电阻越大,抗噪音能力越差。 您可以将实际测试与电路板相结合,检查其效果。

    布·德传