This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:VIN 规格混乱。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072308/tps54394-vin-spec-confusion

部件号:TPS54394

此零件的数据表显示了4.5至18V 的 VIN 范围。 本文档中的方框图和文本显示输入内部5V 稳压器的 VIN1。 如果输入电压为4.5V,应如何调节至5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    VREG5主要用于内部 MOSFET 驱动器。  从数据表页面3。 如果 Vin1的电压为6V 至18V,则 VREG5为5.5V。 因此,对于4.5伏安,VREG5大约为4伏,高于其 UVLO 电压。 设备可以正常工作。 你可以在 Webench 上尝试一下。

    谢谢,

    南希