This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC 推荐:3V 和5V 输出的 USB 1C LiPO 充电器

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071426/pmic-recommendation-usb-1c-lipo-charger-with-3v-and-5v-out

“线程”中讨论的其它部件:BQ25121A

对于电池供电的应用,我目前正在使用具有3V 降压调节器(北欧 NPM1100)和单独5V 升压(TPS613222)的 LiPO 充电器。  TI 是否有 单芯片解决方案?

要求如下:

输入:从 USB 输出5V 500mA

LiPO 充电器(400mAH LiPO 单芯200-400 mA)

输出:3V 150mA (MCU,BLE 和 GPS)

输出:5V 25mA (清晰存储 LCD  LS027B7DH01和 LED)

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    让我今天下午检查一下。 我应该能够在今天晚些时候或明天上午得到你的回复。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,

    我们的 LP8770设备应满足这些要求。 如果您有任何其他问题,请查看并告诉我。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp87702-q1.pdf

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的建议感谢您花时间研究它,但这没有 LiPO 充电器,因此我仍需要单独的充电器 IC,我可以备份到两个组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,

    好的,我很抱歉,我过于关注 PMIC 电压/电流要求,但错过了这一点。 本组中没有任何符合所有这些规格的设备。 我可以将您转接至我们的电池充电器组,看看它们是否能提供帮助。 请告诉我。 谢谢你。


    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    是的,如果电池充电器组能够提供非常有用的解决方案。 非常感谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德,

    我已将此 TT 转移到我们的其中一条电池充电产品线。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    最接近的替代方案是 BQ25121A +升压转换器。 我们目前没有针对这一问题的单芯片解决方案。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息-非常有帮助。 祝你度过美好的一天!

    理查德