This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:TLC59108热计算

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072145/tlc59108-tlc59108-thermal-calculation

部件号:TLC59108

我对 TLC59108的热计算有疑问。

将 VF = 1.5V LED 连接到所有输出端子。
LEDanode = 5V
REXT = 187欧姆
打开所有 LED 指示灯。

请告诉我在这些情况下,当占空比为100%时,如何计算功率损耗。

请告诉我在这些情况下当占空比为50%时如何计算功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masayuki,

    我不建议将 VLED 用作5V。 在 REXT = 187欧姆的情况下,IOUT 的设置值约为100mA。 输出引脚上的压降为 5V - 1.5V = 3.5V。 因此  ,输出引脚的总功耗为100mA * 3.5V * 8= 2.8W。 设备本身的功耗约为5V * 28mA = 0.14W。

    对于 TSSOP 封装(RθJA = 98.9C/W),设备温度增量约为98.9* 2.94W = 291C,大大高于热关闭阈值,无法使用。
    对于 VQFN (RθJA = 39.1C/W),  设备 温度 增量约为39.1 * 2.8W = 115C,这仍然是不可接受的。

    通常,我们建议输出通道保留1伏电压,因为在您的情况下,VLED 的设置为2.5V。 当将负荷设置为50%时,您可以将功耗视为负荷的一半=100%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hardy Wu。

    我理解。
    谢谢你。