This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4.5V 输入至50V 输出1A

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5158-Q1, LM5122, LM5158, LM5156-Q1, LM5155-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071138/4-5vin-to-50vout-1a

线程中讨论的其他部件:LM5122-Q1LM5158-Q1LM5122LM5158LM5156-Q1LM1555-Q1LM5156

大家好,团队

只需检查是否存在以下升压解决方案。

VIN=4.5V

输出电压=50V

输出电流= 1A  

问题100

检查过网站后,似乎只有 LM5122-Q1等控制器能够实现这一目标,因为 IPEAK 非常高,对吗?   

然后,对于 LM5158-Q1等转换器,当输入电压=4.5V,输出电压=1A 时,它能达到的最大输出电压是多少?  谢谢。  

巴西卢比

给定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IPEAK 应该是 LM5122-Q1的一个重大问题。  我更担心这~11x 升压比所需的最大占空比。  请注意,LM5122的最小关闭时间,如果您的目标切换频率较高,可能会限制可实现的最大占空比。

    LM5158是一款内部电流限制为~3A 的转换器,其大小不足以支持此应用。

    我会推荐 LM5155d 或 LM5156x。  请看。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    给定的这个线程的要求来自我的客户。 客户只需更改系统要求。  

    VIN=9V

    输出电压=60V

    输出电平= 25W  

    问题100

    建议使用设备吗?

    住宿和早餐

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lijia,

    我会推荐 LM5156-Q1或 LM5155-Q1。  这两种设备都与 P2P 兼容,但 LM5156具有扩频选项。  

    谢谢,

    您好