This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:使用 LM5141直接驱动 MOSFET 门时出现问题

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072094/lm5141-issues-while-using-lm5141-to-drive-mosfet-gates-directly

部件号:LM5141
“线程: LM5146”中讨论的其它部件

我正在进行一个使用 LM5141作为控制器的项目,该控制器 将 HO/HOL 和 LO/LOL 馈送至 两个分别驱动两个 MOSFET 的栅极驱动器。 起初我想我需要两个门驱动器来隔离,但在进一步研究设计后, 我认为我可以拆除第二个栅极驱动器,让两个底部 MOSFET 直接由 LM5141驱动,但保留第一个栅极驱动器以驱动前两个 MOSFET。 我曾尝试在 Cadence 中对此进行建模,但 我在 HO/HOL 上有很多振铃。

下面是原设计的原理图,该设计一直运行良好。 我想分别从 U9的信号 A 和 B 中删除 U6和驱动 Q3和 Q4。

具有两个门驱动器的工作型号上的信号 A 和 B 的输出看起来很干净,没有响铃,如下所示

但当我尝试直接从 LM5141驱动第3季度和第4季度时,信号 A 中有很多响铃。 有人能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM5141具有高电流集成栅极驱动器(3.25A 源,4.25A 汇),因此一般不需要外部驱动器。 如果需要更高的输入电压或栅极驱动振幅,请查看 LM5146,它具有7.5V 驱动振幅。 请注意,将 SW 与 GND 绑定可消除二极管仿真模式操作的自适应死时间和零交叉检测。

    这似乎是一种非传统拓扑。 我的建议是尝试在 TI 的 PSPICE 中对其建模。

    此致,

    蒂姆