This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精密可调电压源

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072133/precision-adjustable-voltage-source

“线程”中讨论的其它部件:DAC8830

我需要一个可以调节到最接近的毫伏且温度稳定性良好的电压源,以替换简单不够精确的三伏电位计,即使是21转一转的质量也是如此。

我有2.8V 参考电压,输出应至少从1到2 V 进行调节,并驱动10k Ω 负载。

我希望它紧凑,但我不能焊接 QFP 等封装或任何没有引线的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了我需要的东西,DAC8830,我会订购一个,然后尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我很高兴你找到了你需要的东西。 现在我将关闭此帖子。 如果您有更多问题,请随时创建另一个帖子。

    此致,

    尼克