This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:VSS 和 TS 之间短路(引脚9和18)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072243/bq77915-short-between-vss-and-ts-pins-9-and-18

部件号:BQ77915
“线程:测试罢工”中讨论的其它部件

您好,

 我们看到了一些无法解释的故障,包括 BQ7791500PWT。 我们希望您能对情况有所了解,或帮助指导我们的测试。

每次故障都会导致 VSS 和 TS 之间短路(54-130欧姆)。 IC 已被移除,我们已验证每个故障的短路均为内部短路。  通过重复测试 电池平衡器子电路( 包括在各种配置中安装/拆卸电池),我们无法重现这些故障。  

下面是我们的细胞平衡器原理图和电路板布局(可以提供更多照片和详细信息)。 我们对这种设计进行了相当严格的测试,平衡器在发生故障前工作正常。  

 我们非常感谢您的帮助。 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    我不确定我在主板图片上看到的功能,但 R50热敏电阻可能位于主板边缘和连接器(J3,J6)附近。 您可以检查该区域是否可能收到 ESD 冲击。 迹线从 R50衬垫导至 BQ77915的 TS 针脚。  ESD 的不可预测性可能是其未在受控测试序列中重现的原因。 BQ77915中的 ESD 保护适用于处理和组装条件,而不是系统内条件。  考虑系统设计和主板处理以及何时发现短路损坏。  如果可能是 ESD 损坏,请查看程序更改是否可以避免罢工和损坏。  

    如果需要在系统电路中进行设计,TS 将由 VTB 引脚的脉冲供电。  每一个脉冲宽度约为80 us,采样可能在前40 us 之后。  采样电流未显示在数据表上,但可能低于1 uA。  线路上的任何负载都可能会改变该值和温度保护,因此请务必测试任何解决方案是否能提供足够的操作。  考虑到 TS 引脚路径中的小系列电阻,可能为100欧姆。  考虑热敏电阻和引脚之间板上的一些小电容,在25C 下具有5k 等效电阻的100 pF 将提供500 ns 的时间常数,允许多个时间常数在脉冲的前半部分稳定。  您可能还会看到专为通信线路设计的 ESD 保护器