This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:降压/升压和旁路模式下的 TPS61094最大输出电流

Guru**** 2523230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071675/tps61094-tps61094-max-output-current-in-buck-boost-and-bypass-mode

部件号:TPS61094
“线程: 测试TPS61022”中讨论的其它部件

大家好,我想将 TPS61094用于一个介于5伏 DCDC 电源和3伏 DCDC 电源之间的新项目,用于在5V5关闭时10秒保持活动状态。

在我的应用中 ,3V3输出的最大电流为1,2A。

因此,我将评估板设置为10F 2,7V,并将该评估板的输出电压设置为3V (因为我的3V3 DCDC 是降压/升压...)。

 在评估板上进行多次测试后,维持3V 几秒钟似乎是正常的(700mA 负载时为10s,12A 负载时为3s)。

但我不确定 TPS61094是否适合这种高电流容量,因为数据表是数据表,所有图形在升压模式下的最大电流为500mA,之后效率似乎很差,也许电流限制是什么?

您是否可以确认在降压/升压模式下,在我的应用中,TPS61094可以在 自己的输出上维护和支持1,2A?

谢谢大家的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    感谢您进行深入细致的测试。 对此表示赞赏。  

    我认为您的担忧是一个好问题。 TPS61094具有最坏情况电流限制1.7A。 因此,在您的情况下,输出为3.0V/1.2A,TPS61094在输入电流限制前的最小输入电压为2.6V,这意味着在最坏的情况下,备份时间将非常短。

    我建议 TPS61022具有如此高的电流和较长的备份时间。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 TPS61022的建议。 我也会尝试这种方法。 此致