This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3824:用于 TI PSpice 中模拟的 UC3824 .Net 文件

Guru**** 2766045 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3824, UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071975/uc3824-uc3824-net-files-for-simulation-in-pspice-for-ti

部件号:UC3824
《线程》中讨论的其他部件: UCC21530-Q1

您好,  

我 想模拟 TI 的 PSpice 中使用 UC3824的降压转换器电路。 不幸的是,我在随附的 TI 器件库中找不到.olb 文件,甚至在以下目录下也找不到:德州仪器(TI)/电源管理/AC|DC 和隔离的 DC|DC 开关调节器/PWM 控制器。  

我还尝试遵循本指南: https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import

但是,UC3824的 CAD 文件是.xml 文件,而不是视频中指定的.Net 文件。 在《超级图书管理员》中,我选择了:节奏-> OrCAD Capture v17.2

是否有人可以向我提供 UC3824 .Net 文件或 TI 器件库中的特定目录?

谢谢你,

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    对于 UC3824控制器,我们没有 PSpice 软件的模拟模型。

    此致

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您是否愿意帮助我实施 UC3824?

    我的集团项目是一个降压转换器,它在2A 时输出600Vdc,而在1.6A 时输入范围为600VP-850VDC。 我的任务是为 PWM 控制器和门驱动器(UCC21530-Q1)建立辅助15V 电源轨,并正确安装 PWM 控制器。 我一直在努力弄清楚 UC3824消耗的电流。 根据数据表第2页,绝对最大功耗为1W,因此如果我提供15V,它会消耗 高达1/15安培的电流吗? 我的另一个问题是如何将 UC3824连接到电路的其余部分。 请参阅此草图: https://drive.google.com/file/d/1XBHfPmwRVDWiaZ6wXQsFZr5LtnDjGY-y/view?usp=sharing

    我为简约而留下了一些引脚。 电压降压器/定标器设备将由电阻器和二极管组成,以降低主轨的电压。 带有线性稳压器的线路将是为 PWM IC 和栅极驱动器供电的辅助电源轨。 Vref600线路将保持一个缩放的参考电压,该电压将充当目标电压。 实际电压线将保持一个缩放电压,代表输入线路上的实际电压。 这是设置 UC3824的正确方法吗?