This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:插针阈值-图11和12的垂直轴标记错误

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP, TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072150/tps73801-sep-en-pin-threshold---wrong-vertical-axis-labelling-for-figure-11-and-12

部件号:TPS73801-SEP
“线程”中讨论的其它部件: TPS73801

您好,

我猜测图11和12的垂直轴标签有误,这使 EN 引脚阈值电压规格令人困惑。

通过比较 TPS73801 revC 和 TPS73801-SEP revA 数据表,
TPS73801-SEP 数据表图11和12的垂直轴应该是“EN 阈值电压”(V),而不是“SHDN 输入电流 μA”

顺便说一句,0.1V 的垂直轴刻度更容易读取。

你能确认吗?
谢谢,
蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂埃里

    是的,这是一个错误。  图6-11和6-12在典型启用图解与温度之间应标有 EN 输入电压(V)。

    感谢您指出这一点。

    我将在队列中获得更新。

    如果回答了您的问题,请单击“此已解决的我的问题”
    此致,
    涉水