This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:如何获取最大 Delta 电池电压的数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072109/bq28z610-r1-how-to-get-the-data-of-max-delta-cell-voltage

部件号:BQ28Z610-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ40Z50BQ28Z610

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

可以从 BQ40Z50中的命令获取最大 Delta 电池电压数据,也可以在电池管理工作室中检查数据,如下图所示:

客户想知道 BQ28Z610是否可以获得最大 Delta 电池电压数据,如果可以,如何获取? 请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    bq28z610在使用寿命数据中没有最大增量电池电压。 它仅具有最大电池电压。