请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ28Z610-R1 “线程”中讨论的其它部件:BQ40Z50, BQ28Z610
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
可以从 BQ40Z50中的命令获取最大 Delta 电池电压数据,也可以在电池管理工作室中检查数据,如下图所示:


客户想知道 BQ28Z610是否可以获得最大 Delta 电池电压数据,如果可以,如何获取? 请帮助解决此问题? 谢谢。
此致,
樱桃