This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:关于 UCC28019的问题。

Guru**** 2503505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072005/ucc28019a-question-about-ucc28019

部件号:UCC28019A

你(们)好

客户 的 MOSFET 波形与所附波形相同。

有一个部分,其中栅极关闭,MOSFET 工作。

某些样本会执行此操作,而且 EMI 的传导也不好。

我能知道问题是什么吗?

条件-

输入:AC 220V

输出:390V 0.8A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程,因为它被 1072006取代