This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQSTUDIO 连接问题

Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072031/bq78350-bqstudio-connecting-issue

部件号:BQ78350
“线程: BQSTUDIO”中讨论的其它部件

大家好,团队

以下3个问题可能需要您的帮助:

1. 一些主板通过 BQSTUDIO 连接到 BQ78350,与 smbus 连接而不会有任何反应,一些主板可以正确连接到 BQstudio,还会刻录官方网站的固件。 bq78350_R1_v1_04_build_26.srec,还正确配置了4个单元,启用了 FET _EN,并提供电压输出。 几天后再次连接到 bqstudio 后,smbus 模式无法连接,原因是什么?

bqstudio 软件启动选项中的“请在目标选择向导中选择目标”是否与在此选项中选择的错误芯片的版本号相关? (例如,1E9B_1_03-bq78350_R1.bqz,1E9B_1_04-bq78350_R1.bqz,内部1E9B_2_02-bq78350R2.bqz),如果此错误选择将导致断开连接, 则如何正确重新连接到 bqFirmware 并重新刻录工作室?

2. 从 BQ78350DBTR-R1到 BQ78350DBTR-R1A 的更改是否会影响 bqstudio 连接?

此外,选择 bqstudio 启动时的模型,应该选择哪一个? (例如:1E9B_1_03-bq78350_R1.bqz,1E9B_1_04-bq78350_R1.bqz,1E9B_2_02-bq78350R2.bqz)

3. BQSTUDIO 连接 BQ78350的总线地址显示为0x17,规范中的地址显示为0x16或0x17。 无法正确连接到 bqstudio,他们应该如何配置?  

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    如果没有电流并且超时后,bq78350将自动进入休眠模式。 它需要通过应用充电或放电电电来唤醒。 然后,bqStudio 将能够自动检测。

    地址为0x16。 LS 位用于在总线上读/写(从 bqStudio 的角度看不使用)。bqStudio 使用它来指示是否启用了 PEC。 0x17表示在地址0x16处启用 PEC