This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:LP87745-Q1演示软件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071405/lp87745-q1-lp87745-q1-demo-sw

部件号:LP87745-Q1

您好,

我们正在为 AWR 和 IWR 雷达传感器使用 LP8774x-Q1Three 降压转换器和5V 升压。

只是想知道是否有任何示例代码可用于启动并与此芯片通信?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    作为 TI SDK 的一部分,有一些参考 SPI 相关代码可与 PMIC 通信。 由于此设备仍在开发中,因此此设备上的 E2E 支持受到限制,我将通过电子邮件提供此详细信息。

    此致,

    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么时候可以收到电子邮件? 您可以共享该参考 SPI 相关代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我目前正在与我们的 AWR/IWR 团队核实,我将在收到他们的更多信息后尽快与您联系。 希望在接下来的1-2天内。

    此致,

    穆尔西