This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:NC 针脚验证

Guru**** 2810835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071565/tlv62585-nc-pins-verify

部件号:TLV62585

大家好,团队

客户想要检查以下操作是否正常?

我还想知道它是否在内部打开,这是为了验证!

引脚5 保持浮动

针脚6 对输出短路

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    这取决于客户使用的软件包。

    RWT:  引脚5浮动将起作用
          PIN6浮动 将起作用

    DRL:  引脚5浮动不起作用,因为  需要连接外部反馈偏差
          与输出的 PIN6连接将正常工作

    PDRL:引脚5 浮动不起作用,因为  需要连接外部反馈偏差
          如果未使用 PIN6,请保持浮动状态,并且不会对输出短路


    此致,
    亚历克斯


    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    非常感谢详细的回答!!!

    只需仔细检查 RWT 封装,是否可以将 针脚6短接至输出? 太棒了!!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    客户还想仔细检查 RWT 封装,引脚5.6 NC 必须连接到相同的东西吗? 他们可以进行不同的连接吗?

    像一个浮点,另一个与 Vout 连接?

    请为客户验证,谢谢!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    是的,在数据表中,我们建议将 PIN6连接到输出端或接地端,因此没有问题。

    引脚5和6未连接,因此我看不到连接到不同事物的任何问题。

    此致,
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚历克斯!!