This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62566:电源正常针脚

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62568, TLV62566

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071866/tlv62566-power-good-pin

部件号:TLV62566
线程中讨论的其他部件:TLV62569TLV62568

您好,

如果我不打算使用电源正常针脚,  布局是否有考虑因素?  我是否应该将针脚绑在地面上,保持浮动状态,通过电阻器绑在地面上?

还有其他产品系列与至少1.5A 输出引脚兼容,我可以考虑这些产品系列吗?  如果是,您可以在此处命名它们吗?

谢谢你,

嗯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的提问。

    PG 引脚是一个开路漏极电路,因此您可以连接接地或保持其浮动。

    顺便提一下,TLV62566的可能替代部件是 TLV62568 (1A)或 TLV62569 (2A)。 DBV 封装为 P2P,但 PG 引脚除外。

    此致,

    Excel