This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 耐热性和功耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, SN74LV4T125, LMP2022, SN65HVD379, SN74AUP2G80, SN74LVC2T45, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071951/thermal-resistance-and-power-dissipation

线程中讨论的其他部件:ADS131M08LMP2022SN74LV4T125SN74AUP2G80SN74LVC2T45TCA9406

您好,
我们正在使用医疗机器人,作为系统的一部分,我们设计了一个电子板,我们需要它来计算其可靠性。 我们将根据 MIL 217计算拟合度。
在这方面,我们需要一些有关某些组件可靠性因素的信息。 我附上了一个表,其中列出了组件,但未找到某些参数(热阻和功耗)。

请提供这些参数或相关文档吗?
谢谢

哈默德

IC 名称

IC 类型

NumberOfPin

RTH

功率耗散

EA

#ofGate 或晶体管

ADC -

ADS131M08

32.

82.

分遣队:21.1m

 

<10000

缓冲器- SN74LV4T125

MOSDigital?

14.

127.

电子信息系统:?

0.65

<100

DFF-SN74AUP2G80

MOSDigital

8.

220

电子信息系统:?

0.35

<100

OPAM-

LMP2022

MOS 线性

8.

217.

电子信息系统:?

0.65

<300

接收器- SN65HVD379

MOSDigit?

8.

德国(DIS):1970米

0.65

<100

MAX232-MAX3232CSE

MOSDigit?

16.

125.

德国(DIS):696米

0.65

<100

VoltageLevel (电压级别)-SN74LVC2T45DC

MOSDigit?

8.

184.

电子信息系统:?

0.65

<100

音量级别-TCA9406

MOSDigit?

8.

182.6

电子信息系统:?

0.65

<100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈姆德,您好!

    以下 是一个常见问题解答, 可帮助获取以下设备的 PD(max):

    SN74LV4T125

    SN74AUP2G80

    SN74LVC2T45

    TCA9406

    我会将此主题分配给其他设备的相应团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈姆德,您好!

    对于 LMP2022等线性运算放大器,功耗主要由输出电流(负载)和用于为 IC 供电的电源电压控制。  假设 5V 电源和50mA 的短路电流,单通道的最大功耗将为250mW,两个通道 同时短路的最大功耗将为500mW。

    最大功耗是 TJ (MAX),θJA 和 TA 的函数。 因此,在任何环境温度下,允许的最大功率消耗是 PD =(TJ(MAX)- TA)/θJA。