This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:VIN 至 VOUT 的泄漏电流

Guru**** 2509425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072004/tps61252-leakage-current-from-vin-to-vout

部件号:TPS61252

大家好,  

当 VIN 和 EN 的电压从5V 下降并逐渐从0.4 V 降至约0.3 V (约5秒)时,会发生一个 VOUT 从0伏上升到0.3伏的事件。 这是 TPS61252规范吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    低于 UVLO 的输入电压超出数据表规格。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    当 VIN 因停机而从5V 下降时,就会出现此问题。

    为什么“PMOS FET”二极管不能阻止 VIN→VOUT 泄漏?