This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:需要一些帮助了解主着色器映射的工作原理

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071529/lp55231-need-some-help-understanding-how-the-master-fader-mapping-works

部件号:LP55231

您好,  

我使用 LP55231驱动9个白色 LED,我的问题似乎无法在数据表中找到答案。

我的问题是您是否可以使用主衰减器寄存器控制 LED 以及使用 PWM 寄存器设置单个 LED? 或者,当我将一个信道分配给主控制器时,它是否会通过 PWM 寄存器进行设置?  

我在实验中发现,一旦我将一个信道设置为主衰减器,我就无法再使用 PWM 寄存器设置该信道,除非我将主衰减器位改回00。  

我的最终目标非常简单,因为我只想创建9个不同的照明序列,希望有3个主衰减器来控制 LED 组,并能够直接为每个通道设置 PWM。  

例如,对于一种模式,我希望一次调暗所有 LED,这很有意义,可以使用一个主衰减器将所有通道分配给,然后只使用一个寄存器来控制这些 LED,而不必写入9 不同的寄存器。 但现在我每次都要分配和重新分配主风机,我想使用它们比每次需要增加 PWM 时都要向9个不同的寄存器写入数据要好一些。 但在深入了解这件事之前,我只是想确保我没有做错事。  

这是正常操作吗? 数据表中的任何位置都无法显示此信息。

它确实表示发动机映射会覆盖输出开/关寄存器的控制,但我看不到有关 PWM 寄存器的任何信息。  


感谢您提供的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacamo,  

    这是正常的操作,与您在控制 PWM 寄存器的主衰减器映射上所演示的内容相比。 对于9 LED 全局调光,您可以操纵主衰减器位以实现呼吸效果。  

    此致,

    亚伦·冰