您好,
我使用 LP55231驱动9个白色 LED,我的问题似乎无法在数据表中找到答案。
我的问题是您是否可以使用主衰减器寄存器控制 LED 以及使用 PWM 寄存器设置单个 LED? 或者,当我将一个信道分配给主控制器时,它是否会通过 PWM 寄存器进行设置?
我在实验中发现,一旦我将一个信道设置为主衰减器,我就无法再使用 PWM 寄存器设置该信道,除非我将主衰减器位改回00。
我的最终目标非常简单,因为我只想创建9个不同的照明序列,希望有3个主衰减器来控制 LED 组,并能够直接为每个通道设置 PWM。
例如,对于一种模式,我希望一次调暗所有 LED,这很有意义,可以使用一个主衰减器将所有通道分配给,然后只使用一个寄存器来控制这些 LED,而不必写入9 不同的寄存器。 但现在我每次都要分配和重新分配主风机,我想使用它们比每次需要增加 PWM 时都要向9个不同的寄存器写入数据要好一些。 但在深入了解这件事之前,我只是想确保我没有做错事。
这是正常操作吗? 数据表中的任何位置都无法显示此信息。
它确实表示发动机映射会覆盖输出开/关寄存器的控制,但我看不到有关 PWM 寄存器的任何信息。
感谢您提供的信息。