This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:SYS 对 BQ25611D 上的 BAT 针脚短路时,电池电流感应是否工作?

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071562/bq25611d-would-battery-current-sensing-works-when-sys-shorted-to-bat-pin-on-bq25611d

部件号:BQ25611D
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

由于内部电流感应电阻器位于 SYS 和 BAT 引脚之间,如果用户短路 SYS 和 BAT 引脚,会发生什么情况?

在 IEC62368中,是否进行了这项测试(SYS 和 BAT 针脚之间短路)?

谢谢,

克里斯蒂娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜,您好!  

    由于 SYS 和 BAT 之间的短路导致调节反馈没有电流, 调节回路将增加调节点,尝试增加电流,以便 SYS 电压达到触发组 保护 FET 以保护电池的程度。     

    对于 IEC62368测试,有一个 BAT 对地短路测试,但没有 SYS 对 BAT 短路测试。   

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜,

    充电器将无法控制充电电流。

    我已通过电子邮件向您发送了 BQ25611D IEC 报告。

    谢谢,

    宁。