This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:PgD 和 EN 连接

Guru**** 2521180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071535/lm25011-pgd-and-en-connection

部件号:LM25011

大家好,团队

我可以直接连接 LM25011和 PGD 的 SS 吗?

如果我不使用 PGD 的上拉电阻器,这是否有问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    将 SS 连接到 PGD 时,如果 PGD =LOW,LM5011将不会输出,当 PGD 变高时,由于 PGD 是开路漏极结构,SS 电容器将通过来自上拉电压的内部 ss 电流和外部充电电流进行充电。  

    如果没有上拉电阻,PGD 将不会过高。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此电路配置用于形成序列。

    由于 SS 终端具有内部 PU,我认为它可以用于此配置。

    PGD 是否会在没有上拉电阻器的情况下达到高位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 PGD 未连接任何其它电路,则其电流不会更高,因为它是开放式漏极结构。

    而 LM25011内部 SS 具有上拉电流,因此对于序列,我认为这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 PGD 未连接任何其它电路,则其电流不会更高,因为它是开放式漏极结构。

    而 LM25011内部 SS 具有上拉电流,因此对于序列,我认为这是正常的。