This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 RSOC 问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071571/bq4050-bq4050-rsoc-issue

部件号:BQ4050

  当 BQ4050死区电流设置为3mA,并且电池电压在一段时间后降至 EDV0 3V 时,RSOC 仍为96%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    确保 BQ4050已正确校准。 电压下降时电流消耗是否小于3mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

       是的, 蓄电池存储几个月后,电压下降到3V 以下消耗电量。 蓄电池消耗的电流小于1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是由于自放电或类似 原因引起的,则可以设置以下数据存储器配置,让仪表进行补偿。