This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:UCD90320U 和 UCD90320之间的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071167/ucd90320u-difference-between-ucd90320u-and-ucd90320

部件号:UCD90320U
“线程”中讨论的其它部件:UCD90320

您好,Team,

UCD90320和 UCD90320U 之间有何区别? 这两种设备看起来都与 P2P 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    主要区别在于 UCD90320U 使用超低 α(ULA)模具化合物,这有助于最大限度地减少 α 粒子所导致的 SEU。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    感谢您的回复。 从 UCD90320切换至 UCD90320U 或从 UCD90320U 切换至 UCD90320是否有任何设计更改? 如果可能,我们只是考虑让这两台设备成为彼此的第二个来源。 谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320U 是 UCD90320的 P2P。因此 不需要更改硬件(sch,布局)。

    但由于 UCD90320U 具有与 UCD90320不同的功能,因此配置文件不同。

    客户可以在 UCD90320U 上使用 UCD90320项目文件(.xml),但不能按相反顺序使用。 此外,数据闪存十六进制或脚本文件在这两台设备之间不兼容。

    客户需要在导入 xml 文件后生成十六进制或.csv 文件。

    此致

    宜和