This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:一些引脚配置问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071176/tps3850-q1-some-pin-configuration-questions

部件号:TPS3850-Q1

大家好,团队

我想问一些关于 TPS3850Q1引脚配置问题的问题:

  1. 连接到 MCU 重置引脚的3850重置,如果使用外部 LDO 和调试接口,它们是否都能连接到重置引脚? 还是应该使用另一个 GPIO 连接调试和 LDO 接口?
  2. WDO 是否必须连接到 NMI?WDO 是否可以连接到 MCU 的任何 GPIO 引脚?
  3. SE0/1是否可以保持浮动状态或连接到 VDD (我认为可以),SE0/1是否必须连接到 MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zirui,

    回答您的问题:

    1.答案取决于系统的需求,但我建议将调试和 LDO 接口连接到 MCU 上的不同 GPIO 引脚。

    2. WDO 引脚可以连接到 MCU 上的任何 GPIO 引脚。

    3. SE0/1不应保持浮动状态,它们应连接到低或高,以便根据数据表的6.6计时要求设置看门狗计时器窗口。

    此致,

    杰克