This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071692/tps65132-tps65132

部件号:TPS65132

dears,

请问,在施加5.4V 正电压时,上述 IC 如何支持最大输出电流=200mA?  

我们的工程师在数据表第36页找到了相关信息。 请您尽早回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正极轨是线性稳压器,它由增压 REG 电压运行,如果用作独立轨, 则无论负极转换器的模式(40mA 或80mA 模式)如何,均可提供200mA 的输出电流。 如果系统在分轨应用中使用正负轨,则根据负转换器模式,正负轨电流将限制为40mA 或80mA。

    此致,

    聊斋