This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:nFAULT 引脚输出条件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071096/lm5170-nfault-pin-output-condition

部件号:LM5170

各位专家:

我想确认 nFAULT 引脚输出过低的情况。 对于我客户的用例,由于不需要断路器,SYNCOUT 引脚被拉低,阻抗为10K 欧姆。 在这种情况下,nFAULT 引脚输出毫无意义,这意味着永远不会驱动低输出。 这种理解是否正确?

此外,当 SYNCOUT 引脚保持打开状态时,nFAULT 可用于在声明前检测 FET 的源和漏极之间的短路。 即使发生过电压,过电流和热关闭等其他故障情况,nFAULT 引脚也不会驱动低电平。 这种理解是否正确?

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikoshi,

    感谢您的参与。

    是的,由于故障检查功能被禁用,nFault 针脚将保持高位,即使存在短路。

    是的,nFault 针脚仅在内部被拉低以报告短路故障。

    谢谢,

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinsong,

    感谢您的确认。

    现在,TI 是否会有任何路线图器件来通知 外部 MCU 故障状态,而不是未来的项目?

    此致,

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,西班牙

    我们将把 LM5171作为 LM5170的下一代产品,它集成了 I2C,可以提供不同的故障状态。 如果您有兴趣获取更多信息,请通过电子邮件联系。

    谢谢,

    银城