This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170输出电压从0到5V?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071145/lm5170evm-bidir-lm5170-output-voltage-from-0-to-5v

部件号:LM5170EVM-BIDIR
“线程:LM5170”中讨论的其它部件

大家好

我们 使用 LM5170 制作了样例。

但无法 将输出电压从0调整到5V,

ISET 可以将 输出 电压设置 为3.8伏,但不能设置为2V。

有没有 人建议我再次检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Tidrwj9-_2800_1_2900_-REF_5F00_5V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文武,你好

    请告诉我您在哪种模式下运行? 降压还是升压?

    如果您的电压环路关闭, ISET 只能确定 CC 控制中的电流充电蓄电池,输出电压应由电压环路通过 CV 控制设置。

    谢谢,

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,仁松;

    1.该板在降压模式下工作。

    2.我使用了相同的 CV 控制电路 TI 并在 CV 模式下运行,我可以设置4V~15V 的输出电压,但无法 设置0~4V 的输出电压, 电压扫描,当设定 DAC 输出=100mV 时,ISET 电压几乎为~0v,无法控制 lm5170。是否有任何问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文武

    1. 根据 设计指南,HV 电压范围为8V 至16V,LV 电压为0至5V。 我不确定您是否可以在低压侧的降压输出上运行4至15V 电压。

    2.您所说的是哪种 DAC 输出? CC 控制信号还是 CV 控制信号?

    谢谢,

    银城