This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:有关输出异常的查询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071659/tps544c20-inquiry-about-output-abnormality

部件号:TPS544C20

您好,

我的客户在以下情况下使用 TPS544C20:

 - VIN=12V,VOUT=0.85V,IOUTmax=25A,FSW=1MHz (RRT=196kohm),不含 PMBus

问题是,当通电后大约10秒后, 输出被阻止,因为波纹增加,如下图所示,并发生 PG 报警。

当它们将 FSW 降低到500kHz (RRT=39kohm)时,不会发生此输出错误。

请解释导致这种症状的原因是什么?

请提出解决问题的最佳解决方案。

此外,请查看下面的电路图,查看 IFF 设备设计是否存在任何问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    负载瞬态触发的输出电压环路似乎不稳定,导致 TPS544C20检测到 OV 或 UV 并关闭。

    TPS544C20自动调整用于 ESR 仿真的内部斜坡时间常数,因此检查切换频率也会更改时间常数,从而更改模拟的 ESR,从而可能导致环路稳定性。

    我看到8 100μF 电容器,而且原理图中有一条远程感应线路偏离了页面。  在远程感测之前,VDD_0V85导轨上是否有其它非页图解?  是否还可能存在寄生迹线电感,从而为感测输出电压增加相位延迟?

    遗憾的是,现有原理图似乎没有组件的位置,这些位置通常会有所帮助。

    1)与 COMP 串联的电阻器,用于增加环路增益并提高稳定性。  如果您可以使用 C19串联添加电阻器,请从大约20kΩ 开始

    2)电容器来自靠近电感器的输出电压,电感器连接到差分反馈电容器(C26),用于将动态输出电压反馈到感测线路,而不会出现远程感测延迟。  您的感应线路阻抗为50Ω Ω。  在振铃时,我以大约1/4 μs 的单位计算5个周期,每周期约为25μ 或40kHz。

    50 Ω 时为40kHz,约为80nF。  您可以尝试使用100nF 输出馈电正向电容器。