This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:输出2.5V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606EVM, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071303/tpsm63606-output-2-5v

部件号:TPSM63606

您好,

我想将输出设置为2.5V。使用额定输入28V

 

1-频率 FSW:

在数据表8-1 (p16)中,建议的 FSW 在650到900kHz 之间。

但使用方程式6 (P18)-> FSW = 570kHz。

使用评估板 TPSM63606EVM 数据表:对于2.5V,FSW 设置为500kHz

使用 Power Designer,频率设置为730kHz

也许我错过了一些信息,但最好还是留在建议的 FSW 中,还是像评估板一样设置?

只需为该 Vout 选择正确的 Rt 值。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我与创建该 EVM 的应用工程师联系,以获取有关此处应推荐的内容的更多详细信息。

    此致,

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥利维耶,您好!

    此处的目的是将波纹电流设置为6A 额定负载的30-40%(用于在感应器中实现最佳铜/芯线损耗平衡),并与内部斜坡补偿斜坡相匹配。 这可以通过 TPSM63606快速启动计算器 (https://www.ti.com/tool/TPSM6360XDESIGN-CALC)来检查。

    在500-900kHz 范围内的任何地方都是正常的。 表6提供了“建议”频率范围,方程式6的结果提供了最佳值。

    此致,

    蒂姆