This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:瞬态响应(电感器波形)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071644/ucc28019-transient-response-inductor-waveform

部件号:UCC28019

你好

我正在模拟 PSpice 的 UCC28019瞬态模型,但还不能很好地理解电感器电流和栅极电压的性质。 模拟 TI 提供的电路而不做任何修改, 电 感器电流 特性更像 CRCM 而不是 CCM (*电感器电流呈绿色,门电压呈红色)。

我 希望门信号的性质与方波相似, CCM 感应器波形如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里图

    TI 为 UCC28019提供了一个平均模型而不是切换模型,以便根据  负载和线路瞬态条件快速模拟输出。  因为这是一个平均行为模型,所以在循环(切换)模拟中,您不会看到与预期相同的信号。 不幸的是,该模型使用实际的引脚名称“门”,在那里您会看到一个0伏- 5伏方波驱动 MOSFET 的门,但却有一个信号,该信号更是控制器功能的内部信号。  这 也是 为什么您没有看到电感器的预期波纹电流的原因。

    由于切换频率为 65kHz,交流线路频率为50/60Hz,电压环路更慢,因此按周期模拟需要很长时间。

    我希望这能有所帮助。

    射线