This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于应用 VCC 的时间

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071129/ucc256403-about-the-timing-to-apply-vcc

部件号:UCC256403
“线程”中讨论的其它部件:UCC28180

您好,

我正在考虑使用 UCC256403 (LLC)和 UCC28180 (PFC)。
我想问您在启动时何时应用 UCC256403的 VCC。
为了避免 PFC 和 LLC 启动时的涌入电流时间重叠,我们计划在 PFC 的输出电压完全稳定后启动 LLC。
在这种情况下,作为 LLC 的操作,假定在 BLK 引脚的电压超过起始阈值一段时间后,向 VCC 施加13V 电压。
当 BLK 电压达到“BLKStart”(BLKStart)电平时,超出 VCCStartSwitching 阈值。
这种行为是否可能发生?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    以下示意图将帮助您了解 您尝试使用的两台设备的启动过程。

    Tida-01494示意图和方框图(修订版 a)

    在本示意图中(一般情况下),LLC 将在 PFC 将其输出电压设置为其额定值(BLK 针脚电压> BLK 阈值)后启动。 因此,即使您在两个控制器启动时都应用了13V,LLC 也只会在 BLK 引脚电压超过阈值时启动切换,从而消除浪涌电流。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。
    我已经确认了上述内容。
    在系统状态机中,我想知道 BLK 电压是否超过了 VCCStartSwitching 阈值之前的 BLKStart 电平是否正常。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    [引用 userid="288899" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forume/1071129/ucc256403-关于应用的时机-VCC/3965115#3965115"]在系统状态机中,我想知道如果超过了 BLKStartSwitching 阈值,是否正常。]

    如果这样做,启动时间将会缩短。 所以,我认为这不会有任何问题。

    此致

    曼尼甘塔