“线程”中讨论的其它部件: bq24620, BQ25731
你(们)好,
我的客户希望使用 BQ24640作为超盖充电器,充电器电流将设置为16A。BQ24620 EVM 仅为10A (最大)。因此,我们可以修改 Rsense 和 ISET 引脚以满足16A 充电电流。 是否有任何关于 BQ24640最大充电器电流的问题? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
需要第三季度和第四季度。 请参阅随附的 E2E 帖子:
但是,请为 BQ25731打开一个新的 E2E 线程,我的一位同事将为您提供帮助。
谢谢,
迈克·埃曼纽尔
如果回答了您的问题,请单击“已解决”。