This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640最大充电电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ24620, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071139/bq24640-bq24640-max-charge-current

部件号:bq24640
“线程”中讨论的其它部件: bq24620BQ25731

你(们)好,

我的客户希望使用 BQ24640作为超盖充电器,充电器电流将设置为16A。BQ24620 EVM 仅为10A (最大)。因此,我们可以修改 Rsense 和 ISET 引脚以满足16A 充电电流。 是否有任何关于 BQ24640最大充电器电流的问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此充电控制器的最大充电电流为10 A。这在数据表和产品页面上。  我们尚未测试,也无法保证超过10 A 的工作。整个感应电阻器的硬限值为100 mV,但我之前的说法仍然适用。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    如果我们需要16A 充电电流,您是否有更好的解决方案可以为我提供帮助,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看 BQ2573x 和 BQ2572x。 这些充电控制器支持高达16.2 A 的充电电流。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    对于 BQ25731,如果我们要在降压模式下工作,我们可以删除 Q3,Q4和浮式 LODRV2,HIDRV2吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    需要第三季度和第四季度。 请参阅随附的 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054856/bq25731-design-for-using-only-the-buck-configuration/3902444?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25731%20buck%20only#3902444

    但是,请为 BQ25731打开一个新的 E2E 线程,我的一位同事将为您提供帮助。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是否定的 降压-升压蓄电池充电控制器需要在启动过程中使用所有四个开关。