This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 的 FET 选择示意图

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071749/bq25700a-fet-selection-for-bq25700a-schematic

部件号:BQ25700A
“线程”中讨论的其它部件: BQ25720

你(们)好

请参阅下面的示意图(BQ25700A 数据表中的图40)。  在支持最大充电电流10A 和最大放电电电流20A 的4S 配置中,我也在使用此功能为电池充电。

我计划对所有 N-FET 使用 NTMFS5H409NLT1G,对 P-FET 使用 SISS05DN-T1-GE3。

为该电路选择 FET 时应考虑哪些参数。 请告诉我所选零件是否影响操作。

此致,

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin 您好,

    BQ25700A 的最大充电电流为 8.128 A。如果充电电流更高,我建议 使用 BQ25720。 它是一个引脚到引脚的兼容零件。

    对于功率级 MOSFET 的选择,我建议查看 BQ25720数据表的“10应用和实施”。 更具体地说,应用部分的“10.2.2.5功率 MOSFET 选择”。

    对于 BATFET,主要损耗是传导损耗,因此建议最小化 RDS_ON。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”