This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:BQ2429

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071285/bq24292i-bq2429

部件号:BQ24292I

大家好,

             我是新使用本产品 BQ24292IR 的用户。 我从 GitHub github.com/.../bq24292i" 和 github.com/.../bq2429x"下载了一些示例代码。 但我对它的工作感到困惑。 我的目标是将 BQ24292I 与主控制  器连接,并配置输入电流,充电电流,电池电压。 是否有任何应用程序示例显示如何使用 Github 的这些库?

我们将感谢您的帮助。

谢谢,此致,

斯内哈尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Snehal,

    GitHub 中的代码是一个驱动程序子例程,您可以在代码中包含该子例程。  充电器本身没有处理器,只有一台基于 I2C 寄存器设置做出决定的异步状态机,并且在其他寄存器中报告状态和故障。  该驱动程序旨在使对这些 I2C 寄存器的读写更容易。  所有寄存器都有默认值,因此充电器将在不更改任何寄存器的情况下工作。   例如,默认的蓄电池调节电压为4.112V。  输入电流限制应设置为输入源可以提供的最大电流。  PSEL 引脚自动将输入电流限制寄存器设为两个设置之一。  实际输入电流将比 Ilim 电阻器或输入电流限制寄存器设置的值低。  充电电流默认为1A,但您可以更改为电池建议的最大充电电流(通常为1C)。

    我不知道代码示例,TI 也没有出于法律原因提供这些示例。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

         感谢你的回复。 如果我要配置输入电流=4.5A,充电电流=4.5A,蓄电池电压=4.2V,我需要做什么设置? 默认情况下,电池电压为4.112伏,但对于输入电流和充电电流,我需要做什么改变?  

    谢谢,此致,

    斯内哈尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Snehal,

    我建议写以下内容

    REG0x04b7:2 = 100110 (用于 BATREG=4.2V)

    对于最大输入电流限制= 3A,REG0x00b2:1 = 111还应确保 Ilim 电阻器为176欧姆,以防止其夹持低于3A 的输入电流限制。

    REG0x02b7:2 = 111111将充电电流设置为4.544A。

    请注意,如下面的效率曲线所示,输入电流设置为3A 最大值时,VBUS 必须高于7V (当 VBAT>3.8V 时),才能获得>4A 的充电电流。  此外,充电器具有热调节功能,可以在模具温度超过120 C 时降低充电电流。 因此,将 IC 接地板连接到尽可能多的铜质设备至关重要。

    此致,

    杰夫