This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:无法在 WEBENCH 模拟上使用 LMR14020零件

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071484/lmr14020-q1-not-able-to-use-lmr14020-parts-on-webench-simulation-anymore

部件号:LMR14020-Q1
线程中讨论的其他部件:LMR14020LMR14020SS-Q1

您好,  

我对这里的 TI 工具非常陌生。 昨天,我在 WEBENCH 电源设计器上使用并运行了用于 LMR14020部件的模拟。  

不知怎么,我今天无法运行模拟,它说,即使我昨天能够使用,该设备也不启用 WEBENCH。  

请问我为什么看到这条错误信息? 我的设计要求与我昨天使用的相同。 (40V 至24V 输出,2A)。  

谢谢  

**编辑:这只是不是这个特定的部分,我不能通过使用任何部分加载任何模拟。 服务器上是否有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这在我身边很有用, 我会把它移到工作组,让他们看到他们的任何建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gunn Lee,

    我们 能够创建 Webench 设计,并针对以下所述的设备运行模拟,以满足报告的条件。

    LMR14020S,LMR14020S-Q1,LMR14020SS-Q1,LMR14020DPR-Q1,LMR14020SDPR-Q1。

    请告诉我们上述清单中观察到所报告问题的部分。

    如果问题仍然存在,请尝试以下建议?

    1.请访问下面的链接并尝试使用 图片中所示的用户名和密码登录吗?

    https://webench.ti.com/power-designer/ 

     

    2. 尝试在不同的浏览器中打开链接
    有关所报告情况的设备 LMR14020S 的设计报告,请立即参考。
    如有进一步的疑问,请回复我们。
    谢谢,此致,
    乌马亚尔