This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:充电器 IC 未充电,输出电压与输入电压相同

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103, BQ24104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071413/bq24104-charger-ic-not-charging-output-voltage-is-the-same-as-the-input-voltage

部件号:BQ24104
线程中讨论的其他部件:BQ24103

您好,

我们的团队目前正在调试我们的 BQ24104充电器 IC 板。 我们正在比较我们的结果 和我们从 BQ24103 EVB 获得的数据。 以下是我们的观察结果

答: 连接2S4P 电池后,我们在输入端连接了15V 电源适配器。

1.电流消耗极少甚至根本没有。 电源电流大约为30mA。  

2.蓄电池电压稍微放电至8伏左右。

3.当我们将电池和15V 电源适配器插入 BQ24103 EVB 时,预期电流消耗为1.5A。

4. STAT1和 STAT2 LED 熄灭

5.我们通过测量针脚和接地之间的电阻测量 PG 针脚被拉至地电位。 15V 适配器未连接时负载开路,15V 连接到输入时负载接近0欧姆。

6.充电启用针脚与接地相连。 RC7从10k 更改为0欧姆。  

7.我们正在测量 VTSB 和 TS 引脚中的正确电压。 它类似于 EVB 上的 VTSB 和 TS 针脚电压。 (VTSB=3.2V 和 TS=2.216V)

8.我们正在测量电压为0伏的电压(电压为0伏),电压为 IET1和 IKET2引脚

b.卸下2S4P 电池并连接15V 电源适配器

1.在 EVB 板上,我们探测到充电器的 BAT 针脚,并观察到一个从0V 到8.4V 左右的方波。 我们知道,这是由于 BQ241xx 数据表第8.3.16节中提到的电池检测过程而产生的。  

2.在我们的充电器 IC 板中,我们正在 BAT 针脚中测量恒定的14.46V,而不是电池检测电压。

我们想知道如何调试此问题。 直到最近,它才开始工作。 我们如何知道充电器 IC 是否损坏,因为我们仍然能够测量某些针脚(TS,VTSB,PG)上的预期电压。

在充电器 IC 板出现故障前测试其设置如下

输入电压:12V

电池:2S4P

快速充电设置:2A

当前示意图:

谢谢,

德尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德尼尔:

    我的原理图回顾如下:

    1.我们需要一个0.1 UF 电容器,从 VCC 到 VSS,尽可能接近 VCC。

    2.由于 TTC 被拉低,安全计时器和终端都被禁用。

    3. 2个单元格,因为单元格向上拉至 VCC。

    4.200 mA 预充电和终端电流。

    5.快速充电电流为1 A 或2 A

    至于您的描述,能否验证电池是否已插入? 对于 BQ24104,如果 STAT1和 STAT2关闭,则电池不存在。 另外,您的 TS 电压为2.216 V 吗? 由于分压器的电压相等,它应该是 VTSB =3.2 V 除以2或1.6 V

    如果您测量的是恒定14.46 V 而不是电池检测,则情况并不正确。 您是否已尝试更换 IC?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。