请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:bq20z45-R1 “线程”中讨论的其它部件: GPCRB, TEST, BQEVSW
您好,先生:
我们正在 旧项目上使用 bq20z45-R1。
RSOC 从86%降至71%,RemCap 从2414mAh 降至994mAh。
请参阅下图和日志文件。
请您帮助提供建议并告诉我们如何解决此问题?
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.