This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:RSOC 跌落问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQ20Z45, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071515/bq20z45-r1-rsoc-drops-issue

部件号:bq20z45-R1
“线程”中讨论的其它部件: GPCRBTESTBQEVSW

您好,先生:

我们正在 旧项目上使用 bq20z45-R1。

RSOC 从86%降至71%,RemCap 从2414mAh 降至994mAh。

请参阅下图和日志文件。

请您帮助提供建议并告诉我们如何解决此问题?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../_2D00_10degree-3A-LOG-data_2D00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯塔坦,

    我不相信 bq20z45支持 GPCRB 工具,这是我们用来帮助进行低温测量的工具。 让我检查它是否存在。

    除了 GPCRB 工具外,我们还没有太多的校正方法来帮助测量低温温度。 您能否共享测试中的 BQEVSW 日志?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒