This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:第一个 L-C 滤波器的电感器选择

Guru**** 2522140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071511/tps62913-inductor-selection-for-the-first-l-c-filter

部件号:TPS62913

您好,

我正在尝试设计最大为9V 至5V@1.5A 的直流直流

当我选择数据表中所 µH 的电感器值时,下一个规格是:“如果 Dmax 高于45%,则只能使用4.7 µ A 电感器。”

当我使用 TI WEBENCH 时,建议使用2.2uH,即使 Dmax 高于45%。

电感器的值应该是多少? 4.7 uH?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的设计目标,您可以使用2.2uH 或4.7uH。

    请 µH µH,数据表8.2.2.2.2节中说明了这一点:如果 Dmax 低于45%且输出电压高于2 V,请使用4.7 µ A 电感器获得完整输出电流,或者使用2.2 µ A 电感器以获得更高效率并降低最大输出电流。

    在这种情况下,WEBENCH 选择使用2.2uH 电感器,因为输出电流低于最大3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 Dmax 超过45%。 在这种情况下,根据数据表,我必须使用4.7uH。 否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoav,  

    数据表中的陈述表明,如果您的输出电压高于2V (您的电压为5V),您可以使用4.7uH 电感器(如果需要3A 电感器),或使用2.2uH 导管(输出电流减少)。  在您的情况下,您的最大输出电流为1.5A,因此电感器波纹不会有达到电流限制的风险。  因此,您可以使用4.7uH 电感器来获得最低的波纹,或者使用2.2uH 电感器来获得更高的效率但更大的波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢