This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:处理过电压

Guru**** 1412400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071826/lm3492-working-with-overvoltage

部件号:LM3492

您好,

从数据表的8.5.1可以看出,过电压将被指明,但还会发生什么情况?

以下是我在评估板上尝试的方法:

具有43V 正向电压的 LED 字符串

ILED1=100mA

通过 PWM 调光

VIN 10VDC-50VDC

LM3492没有变热或调光有任何其他问题。

在过电压条件下是否可以永久使用 LM3492?

粉笔是,我不能使用降压,因为我们正在使用长电缆。 因此,在电缆上的低电流下,输入电压为48V 直流,但如果电流增加,则电压降为25V 直流。 此时无法更改 LED 字符串。

此致

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    从数据表8.5.1开始: “设备不会锁定,并在 IOUT 过压指示的情况下继续运行。”

    LM3492将继续工作,但内部线性调节 MOSFET 的电压将会增加,从而产生内部热量。  故障将会出现并可读取。  根据功耗的大小,此操作正常。  我会研究最坏的情况,看看有多少耗散。  由于使用了升压转换器,所以输出电压不能低于输入电压。

    此致,