This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PoE+ PD 问题

Guru**** 2509955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071750/tps23861-poe-pd-issue

部件号:TPS23861

您好,

我 在 其中一个项目中使用 TPS23861PWR 作为 POE PSE 控制器。  

设计:

问题:

当产品未插入 POE PD 时,DRAIN1始终处于56V。 排流1不尊重以下顺序。

我得到了以下顺序:

您是否知道可能出现的问题?

FIY,我 已经拥有此产品的功能版本。 这两个版本之间唯一的变化是以太网连接器。 我从 RJHSE5485切换到 SS74800-132F。 两种版本的以太网通信均正常工作。

感谢你的帮助。

巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯蒂安

    能否检查寄存器0x14中是否启用了端口检测和分类? 谢谢。

    此致,

    便士