请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ27546-G1 线程中讨论的其它部件:TPS61230A, BQ25601D, BQSTUDIO, GPCCHEM
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
手持设备,电池:屋顶器 INR18650-2200A,单芯2200mAh,六根总容量为13200mAh 的字符串。 充电管理芯片使用 BQ25601D,Boost 使用 TPS61230A 为系统供电。
问题:
1. 在 BQstudio 中的化学选择中,未找到 INR18650-2200 mAh 选项。 他们接下来需要做些什么?

2. 如何使用学习周期获取所需的生产文件?
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃