This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1在密封模式下不接收状态字节

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071677/bq78350-r1-bq78350-r1-doesn-t-recieve-status-bytes-when-sealed-mode

部件号:BQ78350-R1

你好

MCU 和 bq78350-R1. I 之间有 smbus 通信。I 可以使用 smbus 命令接收数据。  
我可以在非密封模式或完全访问模式下接收数据。这是正常的,没有问题。
但 我无法使用 MCU 在密封模式下读取数据。例如:我希望读取操作状态(0x54)。 如果安全模式未密封数据正在接收。如果安全模式密封数据未接收。

操作状态的非密封模式0x54 (没问题)


操作状态为0x54的密封模式(仅接收0xB4。这不是操作状态)




EV2300可以 在密封模式下接收操作状态。我无法在密封模式下接收 MCU 数据。 EV2300如何在密封模式下接收数据(操作状态)?



如何以密封模式接收操作状态字节的数据?  

法蒂赫·塔塔塔萨卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法蒂赫您好,

    在密封模式下,使用 ManufacturerAccess()命令而不是直接命令。