请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ78350-R1 你好
MCU 和 bq78350-R1. I 之间有 smbus 通信。I 可以使用 smbus 命令接收数据。
我可以在非密封模式或完全访问模式下接收数据。这是正常的,没有问题。
但 我无法使用 MCU 在密封模式下读取数据。例如:我希望读取操作状态(0x54)。 如果安全模式未密封数据正在接收。如果安全模式密封数据未接收。 
操作状态的非密封模式0x54 (没问题)

操作状态为0x54的密封模式(仅接收0xB4。这不是操作状态) 
EV2300可以 在密封模式下接收操作状态。我无法在密封模式下接收 MCU 数据。 EV2300如何在密封模式下接收数据(操作状态)? 
如何以密封模式接收操作状态字节的数据?
法蒂赫·塔塔塔萨卡尔